Update Bootsoftware und Firmware über Compact-Flash (CF) 1. Erstellen der Compact-Flash Die Bootsoftware und die Firmware können nur mittels Compact-Flash aktualisiert werden. Dazu müssen folgende 2 Dateien auf eine DOS-formatierte Compact-Flash(CF) kopiert werden: HPT100.bsw - Die Bootsoftware (Bios der XVC100) HPT100.fw - Die Firmware der Steuerung 2. Übertragen von Bootsoftware und Firmware auf die Steuerung Zum Übertragen von Bootsoftware und Firmware auf die Steuerung folgendermaßen vorgehen: 1. die Steuerung von der Spannungsversorgung trennen 2. den Dreh-Schalter auf der Rückseite der Steuerung in Stellung 3 stellen 3. die Compact-Flash in den Einschub auf der linken Seite der Steuerung stecken ( dazu eventuell Schraube der Abdeckung auf der Rückseite der Steuerung lösen. Achtung: Auf richtige Lage der Flash achten - nicht mit Gewalt! ) 4. die Spannungsversorgung wieder einschalten 5. F5 -> PlcPrg Reset betätigen 6. Mit ENTER reset bestätigen 7. dann F4 -> BSW update betätigen 8. Mit ENTER update bestätigen -> Meldung "update running" 9. anschl. F3 -> SW update 10. Mit ENTER update bestätigen -> Meldung "update running" 11. Meldung "update complete!!! - please remove CF!!" 12. Compact-Flash entfernen ( dazu quadratischen Auswurfknopf neben der Flash betätigen ) 13. ENTER -> Save/Restart betätigen 14. ENTER -> Restart betätigen 15. die Steuerung von der Spannungsversorgung trennen 16. den Dreh-Schalter auf der Rückseite der Steuerung wieder in Stellung 1 stellen 17. die Spannungsversorgung wieder einschalten und die Anzeige im Display prüfen: Beispielhafte Anzeige im Display: 10000000 BSW 01.31 (steht für Bootsoftware Version 1.31) und danach: 100000000232 (steht für Firmware Version 2.32) 31 (steht für Can ID 31) Bei falschen Anzeigen kompletten Vorgang wiederholen 18. Anwenderprogramm neu übertragen und Bootprojekt erzeugen Update of the bootsoftware and firmware with compact-flash card (CF) 1. Creating of the compact-flash-card The boot- and firmware can be updated only by using a compact-flash-card. In addition the following 2 files must be copied on a DOS-FORMATTED compact-flash (CF): HPT100.bsw - the boot-software (Bios of XVC100) HPT100.fw - the firmware of PLC 2. Transmitting of boot-software and firmware to PLC Proceed as follows for transferring the new boot- and firmware to the control: 1. Switch off power supply of the PLC 2. Turn the rotary switch on backside of the control to position 3 3. Put the compact flash into the left side of the PLC. (if necessary screw of the cover on the back of the control. Note: pay attention to correct orientation of the flash - not by force! 4. Switch on power supply 5. Push F5 -> PlcPrg Reset 6. Confirm with ENTER 7. Push F4 -> BSW update 8. Confirm with ENTER -> message "update running" 9. Push F3 -> SW update 10. Confirm update with ENTER -> message "update running" 11. Message "update complete!!! - please remove CF!!" 12. Remove CF ( for this push the button beside the flash ) 13. Push ENTER -> Save/Restart 14. Push ENTER -> Restart 15. Switch off power supply of the PLC 16. Turn the rotary switch on backside of the control to position 1 17. Switch on power supply and look for the display message: example for the message: 10000000 BSW 01.31 (for bootsoftware version 1.31) und danach: 100000000232 (for firmware version 2.32) 31 (for Can ID 31) On wrong display messages repeat the hole update operation 18. Transmit PLC-program and create boot-project